This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:关于交换机被禁用时的状态。

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072073/tca9548a-about-the-state-when-the-switch-is-disabled

部件号:TCA9548A

当开关被禁用时,SCN 和 SDN 状态是否可以被视为浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 (如果有任何设备连接在那里,则需要单独的上拉电阻器。 请注意,所有有源总线段的上拉电阻器都是并行的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯! 答案很好。

    你好,Kouichirou-San,

    如果您还有其他问题,请告诉我们。

    此致,
    埃里克·肖特