This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPD-Link III 与 FPD-Link II 的向后兼容性

Guru**** 2038500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071674/backward-compatibility-of-fpd-link-iii-vs-fpd-link-ii

您好,

我有一个关于 FPD-Link III 与 FPD-Link II 向后兼容性的一般性问题 这两代产品是否普遍向后兼容?

我已经研究了一点,发现一些 FPD-Link III 序列化器向后兼容 FPD-Link II 序列化器。 您能否确认这两代产品向后兼容所有 IC,或者我们是否需要检查每个序列化器的数据表以检查 它 是否向后兼容 FPD-Link II 反序列化器?

谢谢,

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    是的。 通常,我们的大多数产品至少可兼容一代产品,例如94x 至92x。

    希望这能有所帮助。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢亚伦,我认为这已经足够了。