This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:询问 DS320PR1601的包裹丢失情况

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071756/ds160pr410-ask-the-package-loss-of-ds320pr1601

部件号:DS160PR410
《线程》中讨论的其他部件:DS320PR1601

大家好,团队

我想询问 DS320PR1601的包装损耗情况,包括 TX 和 RX。 我在数据表中找不到此规范。

客户反馈其他竞争对手 Gen5重复计时器最大包裹损失为3.7 dB。

请帮我检查,谢谢。

此致,

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    RX 上小于1dB,TX 侧小于另一1dB。 我们的包裹丢失率很低。

    此致,纳赛尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,

    明白了,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 我将继续并结束本案例。

    此致,纳赛尔