This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB962-Q1:使用软件识别解串器是960还是962

Guru**** 2906070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071917/faq-ds90ub962-q1-using-software-to-identify-if-deseralizer-is-960-or-962

部件号:DS90UB962-Q1

大家好,团队

由于短缺,我有一个混合了960和962的内部版本。 如果 FPS 连接到962,我的一台连接到内部版本的摄像头需要动态降低 FPS,因为 3Gbps 链路会导致带宽限制。

软件或寄存器中是否有一种方法可供我们阅读,以判断我们连接的解串器是960还是962?  

谢谢!

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    960和962通过寄存器完全无法区分,但这个问题在类似的部分出现了很多次:953对935,960对962,954对936,它们共享公共 reg 地图。 我们的建议是通过更改 IDX 引脚的上拉/下拉电阻器,将不同的 I2C 地址与 HW 的 IDX 绑定。 如果将962替换为960,则需要更改 BOM 才能填充其中一个或另一个,因此也可以方便地调整 IDX 捆扎带。 然后,在 SW 中,您可以通过创建基本规则来标识哪个是。 例如,如果集线器被绑定到地址0x58,则为960。 如果集线器对地址0x60进行了分线,则为962。 当主板通电时,您可以检查这两个地址中的哪一个可用。  

    此致,

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢凯西!