This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:需要有关应用中 SN75LVCP600S 的 SI 问题的帮助

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071905/sn75lvcp600s-need-help-with-si-issue-with-sn75lvcp600s-in-an-application

部件号:SN75LVCP600S

您好 TI 团队,

我们在设计中使用 SN75LVCP600S,并在间断的 SATA 连接中遇到 SI 问题。  设计是恰当的,我们希望在文档中与 TI 分享该问题的详细信息。 TI 的某人能否通过私人消息做出响应,以便我们可以分享有关该问题的详细信息?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将通过 E2E DM 向您发送消息,我们可以进行讨论。