This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:TUSB4020BI-Q1:关于 USB 集线器支持的速度的说明

Guru**** 2535200 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071884/tusb4020bi-q1-tusb4020bi-q1-clarification-about-the-supported-speeds-by-the-usb-hub

部件号:TUSB4020BI-Q1

大家好,团队

我需要将2个 USB 设备连接到和集线器,其中一个是高速(USB 音频级别2.0),另一个是全速(VCOM)。

TUSB4020BI-Q1能否以最大允许速度支持这两种模式,特别是 USB 音频2.0?

换句话说,集线器能否使下游端口以不同的速度工作?

请提前感谢

克劳迪奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Claudio,

    是的,集线器应连接在上游端口的 USB HS 上,同时支持下游端口上的 HS,FS 或 LS 设备。

    请注意,如果集线器连接在上游端口上的 USB FS,则任何下游设备只能在 FS 或 LS 处运行,因此 HS 设备将进入 FS。

    此致,

    JMMN