This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V:TCAN1044VDRQ1:电源序列要求

Guru**** 2943510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071739/tcan1044v-tcan1044vdrq1-power-sequence-requirement

部件号:TCAN1044V

您好,TI 支持团队,

如果我们提供 VCC=5V 和 VIO=1.8V 导轨,请告诉我电源顺序要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普拉德普,

    没有要求。 由于设备上有电压监测器控制设备的状态,因此任何一个电源轨都可以随时启动。 只要两者都高于阈值,设备将在正常模式下工作,无论其启动顺序如何。

    此致,

    埃里克·哈克特