This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:E &amp 之间的差异;非 E 版本

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3243, MAX3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071614/max3243e-difference-between-e-non-e-version

部件号:MAX3243E
“线程”中讨论的其它部件:MAX3243

大家好,

我想知道 E 版和非 E 版之间的确切区别。


如您所述,E 版和非 E 版之间的主要区别在于 ESD 规范。


和“最大数据速率”:500k 位(E) v.s. 250k 位(非 E)。


除了上述两点之外,您是否可以帮助确认我是否错过了数据表中的内容(内部逻辑/结构...)?


谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您对差异正确无误。 我通过扫描每个电气特性来确认。

    MAX3243:250kbits/sec,RS-232总线引脚 ESD:+/-15kV HBM

    MAX3243E:500kbits/秒,RS-232总线引脚 ESD:+/-15kV HBM,+/-8kV 接触放电,+/-15kV 空气间隙放电

    否则,这些设备是相同的。  

    此致,

    泰勒