This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:PCA9546A 电路图审查请求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071370/pca9546a-pca9546a-schematic-review-request

部件号:PCA9546A
“线程”中讨论的其它部件:TCA9543A

您好,  

您是否会帮助查看示意图并告知我们您是否有任何意见/疑虑?  

谢谢你,  
杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将于星期一发送设计供制作,如果您能在今天提供您的意见,我将不胜感激。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本原理图未显示 I2DATA/I2CLK 上所需的上拉电阻器。 我认为它们被放置在原理图的另一部分上。

    PUP1/2/3/4的值非常小。 (请注意,总线不是隔离的;任何已启用的下游通道上的上拉电阻器与上游通道上的电阻器平行。) 我会 kΩ 10 μ A,除非您需要驱动电容非常大的总线。

    您可以将/重置直接连接到 VCC,除非您想在调试过程中强制针脚低电平。

    像 TCA9543A 这样的双通道交换机会更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    设备两侧应存在上拉电阻器。 SDA/SCL 至 sdX/SCX 不是由真正的缓冲区隔离的,只有一个简单的开关在这两个通道之间。 这样,当一个通道被激活时,您就会同时看到 VCC 的组合上拉电阻。 如果 SDA 上有1kohm 电阻器,SD0上有1kohm 电阻器,则有效电阻将略高于~500ohm。 这些是强拉,可能导致 I2C 总线无法将总线拉低。 如果总线包含大量总线电容,则只能包括强拉,否则最好增加10千欧(如克莱门斯建议)的电阻。  

    如果未使用,/reset 应通过上拉电阻器连接到 VDPUM (VDPUM 是主/控制器 I2C 参考电压)。  

    此致,

    泰勒