This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:TUSB1002问题

Guru**** 2917320 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071462/tusb1002-tusb1002-question

部件号:TUSB1002

 您好,

这是我关于 TUSB1002设计的 BRD 和 SCH。 我想将 TUSB1002更好地放置在摄像机的鼠标和 PC 上,以放大 USB3.0信号。 但这种设计无法奏效。 我检测到重新驱动 IC 工作正常。 PC 的 USB3.0 SSTX 信号被捕获在 USB1135-15-9-L-B 的引脚中,但我无法捕获 摄像机的 SSRX 引脚中的任何信号。 如果 usb3.0信号通过 USB3.0电缆跳过转接驱动 IC,则摄像头可以成功连接 PC。

e2e.ti.com/.../TUSB1002_5F00_SCH-.pdf

然后他们再次测试,发现 USB 盘可以被识别,而工业摄像机则无法识别,它需要540mA 电流。 那么,如果 TUSB1002无法识别 USB3.0   工业摄像机吗?  

此致

凯琳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯琳:

       请将 C11/C13更改为330nf,然后重试。 顺便提一下,这款摄像机有什么特别之处?

    此致

    布莱恩