This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848VYB:平行盖位于 PFBOUT 附近

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071171/dp83848vyb-parallel-caps-placed-close-to-the-pfbout

部件号:DP83848VYB

您好,专家,

数据表上的引脚描述显示“平行盖,10 μF (首选钽)和0.1 μF,应放置在靠近 PFBOUT 的位置”。

是否可以使用 MLCC 代替钽?

此致,

莫林托