This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:将 TUSB522P 替换为 TUSB1002

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, TUSB1002, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071769/tusb1002-replace-tusb522p-with-tusb1002

部件号:TUSB1002
“线程”中讨论的其它部件:TUSB522P,,,

我在旧设计中使用了 TUSb522P,所有函数都是正常的,现在我将 TUSB1002替换为 TusB522P,但 TUSB1002不能正常工作,我检查了 EN 引脚,模式引脚,SLP_S0引脚,还尝试更改 CFG,EQ 引脚等,但它仍然无法正常工作。 你可以给我一些建议吗? 或者用 Tusb1002替换 TUSB522P 有什么特别之处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫:

      请尝试 TUSB1002A,看看是否正常工作。

    此致

    布莱恩