This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BPHPEVM:SMBus 访问问题

Guru**** 2926790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BPHPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071415/tusb4020bphpevm-smbus-access-issue

部件号:TUSB4020BPHPEVM

我正在使用 TUSB4020BPHP 评估模块,我尝试使用微控制器通过  SMBus 访问 TUSB4020BPHPEVM。

我将主板 EEPROM 插座上的 SDA 和 SCL 引脚连接到 SMBus (使用  主控制器 SMBus)。 我还同时接地 了 TUSB4020BPHPEVM 和我的微控制器。

我使用1000 1110b 作为 TUSB4020BPHPEVM 的从属地址,并尝试读取寄存器(0x1到0xA),但我无法从 TUSB4020BPHPEVM 获取任何数据。

我可以使用密克罗尼西亚控制器读取/写入 SMBus 从设备,但不 能使用 TUSB4020BPHPEVM。  我是否错过了任何东西?

我们将感谢您的任何建议,建议和意见!

 大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    如果 SW1_1和 SW1_4打开,则地址将为1000100x (44h)。  此外,确保将 SW1_5和 SW1_6设置为在 SDA/SCL 上启用上拉。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JMMN,

    非常感谢您提供的信息。

    现在我可以从寄存器中读取这些誓言。