This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCIe 跟踪长度

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071414/xio2001-pcie-trace-lengths

部件号:XIO2001

大家好,团队

我的客户正在使用 XIO2001,希望确认我们对迹线长度要求的理解。  

我们的理解是 ,时钟信号需要比总线信号轨迹长,CLKOUT6需要比提供给下游设备的时钟长一些。 换言之:

  • 从 CLKOUT6到 CLK 的反馈时钟轨迹必须长于 CLKOUT0的轨迹。
  • CLKOUT0的轨迹必须长于最长的 PCI_AD[]轨迹。

PCI_AD 跟踪是否还包括与地址/数据并行运行的任何附加 PCIe 同步控制信号?

此致,Diego Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    无需额外的 PCIe 同步信号。 这些迹线长度微调的目的是确保我们有足够的设置/保持时间。 一旦您的客户有了他们的董事会,他们实际上可以在范围上检查这些董事会,以确保他们有足够的利润。

    此致,纳赛尔