This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30-EP:电流消耗

Guru**** 2852190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD30-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071372/sn65hvd30-ep-current-consumption

部件号:SN65HVD30-EP

各位专家:

我很难找到设备 sn65hvd30-EP 的 Vcc 电流消耗。

从 D/S 中可以看到的唯一即时“ICC”位于第页,显示了此类2.1mA (最大)电源电流;当 D 为0V 或 Vcc @无负载时,正在测试此电流,原因是什么?

此外,绝对额定值规格显示11mA 的输出电流,仅限接收器输出电流。 我们还能知道此设备的最大电流消耗是多少(在最大速度下)?

感谢您的指导。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    此处的电流消耗规范仅描述收发器本身消耗的电流。 在总线上驱动信号时,所需电流将在很大程度上取决于总线负载(端接电阻和总线电容)和信号频率。 此行为的特征包括在下一数据表部分(7.11)的图形中。 使用这些工具,您应该能够根据预期负载推断系统的估计电流需求。  

    如果你找到你想要的东西,如果你还有其他问题,请告诉我。  

    此致,
    埃里克·肖特