This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:接口-内部论坛

Guru**** 2581985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071244/ds125mb203-interface---internal-forum

部件号:DS125MB203

团队,

我们是否有100M 以太网4:1 MUX 解决方案? 竞争对手是 SJA1105。 如果我们有类似的东西,那就太棒了,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有100m 以太网4:1 MUX 解决方案。

    谢谢,

    绘制