This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987 / TPS65987EVM + 10G-EXPAND- EVM

Guru**** 2546490 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074390/tps65987d-tps65987-tps65987evm-10g-expansion-evm

部件号:TPS65987D
线程中讨论的其它部件:TPS65987EVMTUSB564

大家好,团队

我正在使用 TPS65987EVM + 10G-EXPAND- EVM (接收器模块)。 DP 输出工作正常,但 A 型连接器上的 USB3不工作。

我用 USB 3.0百万键盘检查了它:

  =>在设备管理器中,它显示为“未知 USB 设备(重置端口时出现问题)”。 它也未被检测为 USB2.0设备。

  =>如果我插入 USB 2.0百万只棒,它会被检测到并显示在设备管理器和资源管理器中。

我在研究论坛时发现了以下主题: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771713/tps65987d-tps65987-90evm-and-tps65987evm

我尝试了答案=> DP 输出工作正常,USB 3.0输出不工作中提供的“87D EVM 接收板.pjt”的设置

我还在 e2e.ti.com/.../87D_5F00_Sink_2D00_Only_5F00_DP_2D00_Alternate_5F00_NE01.pjt 上构建了一个新项目(请参见附件) ,但结果是一样的,DP 输出工作正常,但 USB 3.0不工作。

另请参见随附的安装图片。

我很期待有任何提示。

非常感谢您的努力。

此致

诺伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特

    我们在达拉斯发生了一场非常不寻常的冰风暴,因此,我们的反应有些延迟。

    我将在下周初了解一下这一点。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chuck,

    感谢您的快速响应。 我将继续进行评估,并将10G-Expansion-EVM /CS-file/__key/communityserver-discussion-components-files/138/PSIL068A_2800_001_29005F00_Sch.PDF 的原理图 与基于 TUSB564 https://www.ti.com/lit/zip/sllr099的另一个 EVM 的参考原理图进行了比较。 我发现, 在10-G-Expansion-EVM 上,SSRX_P/_N 根于 USB-A 连接器的插针6/5,而 SSTX_P/_N 根于 USB-A 连接器的插针9/8,而 在另一个 TUSB564 EVM 上,SSRX_P/_N 根于 USB-A 连接器的插针9/8,SSN_N 根于 TX/P USB-A 连接器的插针6/5。

    我在10G-Expansion EVM 上堆装了 TX 和 RX 对,然后 USB 3.0 Type-A 端口工作正常。

    A 型连接器以不同方式连接到两个 EVM 板上是否有原因?

    谢谢你

    诺伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特

    我没有明确的理由知道这种交换。

    我很高兴您能让这一方案发挥作用,将来我不会为其他人提供这一解决方案。

    重新分级,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chuck,

    很抱歉我迟到了。

    我只是想知道,到目前为止,似乎没有其他人面临这一问题。

    尽管如此,我认为问题已经解决了——非常感谢。

    此致

    诺伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特

    这不是一个普遍支持的 EVM 选项,因此其使用非常有限。

    此致,

    卡盘