This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:PCB 指南

Guru**** 1763205 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384AQ-Q1, FLINK3V8BT-85
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074126/ds90cf384a-pcb-guidelines

部件号:DS90CF384A
“线程”中讨论的其它部件: FLINK3V8BT-85

以下是有关 DS90CF384AQ-Q1的查询,

1. RGB 输出是否需要 RX OUT 电阻器? 如果是,请分享电阻值。
2. RGB 输出实质上是否需要长度匹配?
3. RGB 输出是否需要50欧姆阻抗跟踪?
4.请共享 PCB 设计文件以供路由参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿伦

    1. RGB 输出是否需要 RX OUT 电阻器? 如果是,请分享电阻值?
      1. 是的。 接收器侧需要电阻器;因此,您无需将其放置在此处。
    2. RGB 输出实质上是否需要长度匹配?
      1. 是的。 OLDI/RGB 需要长度匹配。
    3. RGB 输出是否需要50欧姆阻抗跟踪?
      1. 是的
    4. 请共享 PCB 设计文件以供路由参考
      1. 此设备是一个发布时间较长的设备。 如果有任何 EVM 设计文件,我需要考虑一下这一点。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用 DS90CF384AQ-Q1接收器,请建议 RGB 数据线的终端电阻值。  端接电阻器是否有首选放置位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到所附的原理图并进行回顾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的阿伦:

    请验证上述示意图中的针脚映射。 我们正在使用 IC DS90CF384AQ 将来自处理器的 LVDS 信号转换为 RGB 信号转换为 LCD。 我们已经按照 SNLA014A 文档 (表1)中的针脚映射进行了操作。确认针脚映射对于上述应用程序是否正确。

    请分享设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿伦

    • 端接电阻器是否有首选放置位置?
      • 终端电阻器应位于接收器一侧(LCD 面板),而不是发射器(DS90CF384AQ-Q1)。

    您可以将原理图以 pdf 格式发送给我吗? 放大后,读出的内容太模糊。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回复,Aaron。

    1.请验证所附原理图中的针脚映射。  我们正在使用 IC DS90CF384AQ 将来自处理器的 LVDS 信号转换为 RGB 信号转换为 LCD。 我们已经按照 SNLA014A 文档  (表1)中的针脚映射进行了操作。确认针脚映射对于上述应用程序是否正确。  

    2.请查看示意图

    3.需要以欧姆为单位的终端电阻值

    4.需要设计文件作为路由参考

    5.我没有使用 DS90CF384AQ,直接将 LCD 待机引脚连接到 MCU。 这是正确的吗?

    e2e.ti.com/.../Pin-Mapping-Verfication.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿伦

    感谢您共享文件。 我将在星期一(2月7日)之前与您再次联系。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    以下问题的提醒

    1.请验证所附原理图中的针脚映射。  我们正在使用 IC DS90CF384AQ 将来自处理器的 LVDS 信号转换为 RGB 信号转换为 LCD。 我们已经按照 SNLA014A 文档  (表1)中的针脚映射进行了操作。确认针脚映射对于上述应用程序是否正确。  

    2.请查看示意图

    3.需要以欧姆为单位的终端电阻值

    4.需要设计文件作为路由参考

    5.我没有使用 DS90CF384AQ,直接将 LCD 待机引脚连接到 MCU。 这是正确的吗?

    谢谢

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿伦

    1. 请验证所附原理图中的针脚映射。 我们正在使用 IC DS90CF384AQ 将来自处理器的 LVDS 信号转换为 RGB 信号转换为 LCD。 我们已经按照 SNLA014A 文档(表1)中的针脚映射进行了操作。确认针脚映射对于上述应用程序是否正确。
      • 我查看了针脚映射。 对我来说很好。 根据原理图,引脚映射配置为 JEIDA/Format 1。 取决于连接的面板,您需要确保液晶屏能够接受格式1。
    2. 请查看示意图
      • 看起来不错。
    3. 需要以欧姆为单位的终端电阻值
      • LVDS Rx 输入端接电阻器应100Ω Ω 接通。 您不需要在并行 RGB 侧放置任何终端电阻器。
    4. 需要设计文件作为路由参考
      • 遗憾的是,我们没有专门针对384A 的 EVM。 但是,FLINK3V8BT-85适用于385A,如果您想换出它们,它应该与384A 兼容。
      • 设计 filee2e.ti.com/.../SV600605_5F00_Source.zip
      • Gerber filee2e.ti.com/.../SV600605_5F00_Gerber.zip
    5. 我没有使用 DS90CF384AQ,就直接将 LCD 待机引脚连接到 MCU。 这是正确的吗?
      • 您是指384A 的 PWRDWN 引脚吗? 如果是,我认为这不是问题。 应该是好的。

    希望这能有所帮助。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的阿伦:

    感谢您的回复。

    关于引脚映射,我已附加 RGB-LCD 数据表。 数据表中没有此类信息的 JEIDA/VESA 格式。 我请求您查看随附的 LCD 数据表,并告诉我们是否可以对此 LCD 使用相同的针脚映射。

    谢谢

    阿伦

    e2e.ti.com/.../TM050RDZG03_2D00_00-V5.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿伦

    让我回顾一下数据表。 明天我会和你一起回来。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿伦

    我检查了面板的规格。 它是 RGB 面板。 JEIDA 和 VESA 格式仅用于 LVDS 映射。 LVDS 映射取决于 TX 端,以便连接正确的 RGB 信号。 如果来自 TX 端的传入格式为 JEIDA,则表明您的连接正确。

    希望这能有所帮助。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    在这种设计中,处理器是 TX 板。 处理器的 LVDS 输出连接到 DS90CF384AQ-Q1,该 DS90CF384AQ-Q1将 LVDS 信号转换为 RGB LCD 接口的 RGB 信号。 由于我是这种设计的新用户,请立即指定,我可以在哪里检查 JEIDA 格式?

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿伦

    您需要咨询您的 SoC 供应商,因为不允许我下载数据表。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    请查看随附的处理器数据表(LVDS 部分),请告诉我们是否可以使用 DS90CF384AQ converter.e2e.ti.com/.../5277.Processor-LVDS-section.pdf 为该 RGB LCD 使用相同的针脚映射

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    请查看随附的处理器数据表(LVDS 部分),请告诉我们是否可以使用 DS90CF384AQ converter.e2e.ti.com/.../5277.Processor-LVDS-section.pdf 为该 RGB LCD 使用相同的针脚映射 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿伦

    感谢您分享规格。 我需要时间来研究这个问题,我将于2014年2月2日与你再次联系。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿伦

    我查看了数据表。 它看起来支持 JEIDA 和 VESA 格式。 您只需确保 LVDS 映射与 MCU 的格式匹配即可。 您可以为显示器选择模式0或模式4。

    希望这能有所帮助。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    亚伦