This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:ds250df230

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074325/ds250df230-ds250df230

部件号:DS250DF230

大家好,
是否有任何 Linux 驱动程序可以处理通过 i2c 接口连接的此 SFP 重计时器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    没有特定的 Linux 驱动程序可用于此操作。  但是,可能值得关注“i2c-tools”软件包,该软件包包含 i2cset 和 i2cget 等实用程序。

    谢谢,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    因此,此芯片可以由主机 i2c 控制器驱动程序控制(我的情况下为 i2c-cdNs.c)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,可以通过 i2c 配置此设备。  只要您的控制器驱动程序能够促进 i2c 与其他设备的通信,这种情况就可以正常工作。  选择设备地址时要小心,以免与系统中已使用的另一个地址发生冲突。

    谢谢,
    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 提供的信息  

    实际上,我们正在通过 i2c 将此芯片连接到 Xilinx 关联,所以我们需要在内核中执行哪些配置才能完全配置它?

    请提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这取决于您想要如何配置 DS250DF230。  我建议查看编程指南,以便更好地了解设备编程。  可通过以下链接请求编程指南。

    请求链接

    谢谢,
    绘制