This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D-Q1:勘误表单更改(Beetwen TL16C752C-Q1和 TL16C752D-Q1)

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C752CI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073823/tl16c752d-q1-errata-sheet-change-beetwen-tl16c752c-q1-and-tl16c752d-q1

部件号:TL16C752D-Q1
“线程:TL16C752CI-Q1”中讨论的其它部件

尊敬的团队:

 SLLZ058A 是否 适用于 C 和 D 版本,或者是否有更新的 D 版本勘误表? 请同时确认勘误表对/Q1和 Q1版本有效,修订版相同(C 或 D)。

感谢您的支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊夫斯,

    此错误已在该设备的 D 版中修复,因此勘误表不再适用。 实际上没有第一季度版本的 C 设备,但是的,两个版本的 D 都有此修复程序,勘误表不再相关。

    此致,

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    这是否意味 着 TL16C752CI-Q1也是 D 版本? 请确认以下设备是 C 还是 D,因为根据 DS,标记是相同的。

    这是 Q100吗?

    谢谢

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊夫斯,

    图像中的设备是基于顶部标记方向的 D 设备。 CI 版本与 D 版本不同,D 版本是第二个版本。

    此致,

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric,我们是否有 CI 版本与 C 或 D 版本的比较。我正在与客户进行斗争,我误以为 CI 是 C 版本。

    祝你度过美好的一天  

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊夫斯,

    由于现在正在通过电子邮件处理此问题,我将关闭此主题。

    此致,

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    不幸的是,这个问题没有得到解决。 我们不知道如何识别这三个部件号:TL16C752CIPFBRQ1,TL16C752DPFBR 或 TL16C752DPFBRQ1,它们的顶部标记为“T16C752DQ”,并且安装在电子卡上。

    您能给我们提供明确识别它们的方法。

    此致,

    埃尔万·马西洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃尔万

    从顶部标记确定主板上填充的版本的唯一方法是在我们的内部系统上查找代码或检查发货标签。 尽管如此,这些设备在功能上都是等同的,因此,无论主板上的设备如何,系统的行为都不应有所不同。

    此致,

    埃里克·哈克特