This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:DS100DF410的链接培训问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073165/ds100df410-link-training-question-for-ds100df410

部件号:DS100DF410

尊敬的团队:

客户在其项目中使用我们的 DS100DF410,现在想检查此部件是否支持链接培训。

如果此部件不支持链接培训,并且客户使用5米 DAC 电缆,设备应如何更改 Tx/Rx 设置修改?

如果没有链路培训,设备将无法自动检测电缆长度,然后 调整设备配置。

请与我们分享您的意见,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DS100DF410不实施链路培训状态机器逻辑。 如果 DS100DF410在可选链路培训的10G-KR 等应用中实施,则主机应禁用链路培训功能。 由于它与 KR 类应用程序的重新计时器配置有关:

    • 主机应将重计时器设置为 Rx EQ 自适应模式2 (即 CTLE 和 DFE 均已启用)以确保最佳利润。  
    • 自适应模式2中的复位器 Rx EQ 可以在10.3125Gbps 下补偿34dB 的插入损耗。 因此,如果重新计时器输入通道插入在该范围内,则不需要 Tx EQ。l 如果预期的重新计时器输入通道插入损耗大于34dB,主机可以通过定义的标准 Tx 预设之一请求固定水平的 Tx 后光标

    谢谢,

    罗德里戈·纳塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈,您好!

    我们能否将 DS100DF410设置为通过模式? 我们希望绕过此应用的信号。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您可以将重计时器设置为 CDR 旁路模式以进行评估。 有关详细信息,请参阅数据表和编程指南(均在 TI.com 上)。

    此致,

    罗德里戈·纳塔尔