This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:输出引脚 ​terminated 电阻器

Guru**** 2768915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073446/ds16ev5110a-out-pins-terminated-resistor

部件号:DS16EV5110A

大家好,团队

我们的一位客户有以下问题

如图所示,根据数据表,DVI 输出的8条信号线路的上拉电阻为50 Ω。 由于项目要求我将这8个电阻器更改为30 Ω,因此输出信号强度很高。 这是否会对芯片产生任何负面影响,例如使用寿命,加热等?

此致,

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾米,

    这些电阻器用于 TMDS 集电极开路结构。 更改为30欧姆,意味着我们将在输出结构中卸载大约40%的电流。 设备尚未定性,因此可靠性/质量未知。 建议改用50欧姆阻抗。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔

    非常感谢您的建议。  

    以下是客户的另一个问题。 请给出您的建议

    客户软件设置为2月1日,BST[2:0]= 7。 在实际应用中,外部电缆约为2m (这应该是由于电缆质量较差),是否可以通过其他方式增强输出信号?

    此致,

    艾米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾米,

    电缆质量差意味着电缆损耗更高。 为了补偿这种较高的损耗或较高的电缆插入损耗,我们应该使用数据表的表2选择较高的增益设置。 建议从 BST[2:0]的最低设置开始,并增加此设置,直到我们可以运行任何位错误的视频。

    此致,纳赛尔