“线程”中讨论的其它部件: BQ76940, ABS
大家好!
我来自印度的德里,我们在使用低功耗电子滑板车。 我们正在电子滑板中的所有节点上使用 TCAN332 CAN 收发器。 我们有一个 BMS (使用 BQ76940的高端开关,内部设计)和一个车载主板。 这款滑板车‘s了一种“可制图的电池”结构。 现在,整个系统运行良好已有几个月。 请参阅图 下面1对系统进行了概括介绍(为了简单起见,我省略了 BMS 和主板上不必要的详细信息):

最近我注意到,如果以某种方式让 GND 引脚保持未连接(有故障的电线或未对齐的蓄电池连接器),或者先连接其它引脚,接地引脚则连接到端部,那么两块板上的 CAN 收发器将被炸/炸,所有其它部件都将保持未损坏。 我怀疑 CAN H 和 CAN L 引脚为接地提供‘备用回路’,如图所示。 下面2个:

这一假设来自数据表中给出的 TCAN332 IC 的内部方框图(下图3):

如果我理解正确,请告诉我。 此外,请帮助我解决此问题的任何可能的解决方案。 在这种情况下,我希望系统能够安全地运行。
请提前感谢。