This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:关于模式阻抗

Guru**** 2813705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074310/dp83867cr-about-pattern-impedance

部件号:DP83867CR

您好,

请告诉我附加文件中提到的模式阻抗。

单模式阻抗为50ohm (接地)?
差分阻抗为100欧姆(模式之间),且必须具有50欧姆(接地)的特性?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,榻榻苏

    RGMII 信号为单端。 PHY 通过50欧姆驱动器(输出引脚)驱动器,但 PHY (输入引脚)的接收器侧没有端接。 因此,建议 PHY 输出引脚上的迹线具有50欧姆的单端阻抗。 差分阻抗约束用于差分信号。

    此致,

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman-san

    感谢你的回复。

    > PHY 驱动器通过50欧姆驱动器(输出引脚),但 PHY (输入引脚)的接收器侧没有端接。
    是否需要在 PHY 侧面安装50欧姆电阻才能终止?

    >差分阻抗约束用于差分信号。
    我认为,如果是差分信号,模式之间的阻抗应该是100欧姆。 是否需要同时使每台产品都具有50欧姆的电阻?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,榻榻苏

    • 不应该安装50欧姆电阻器。 RGMII 负载只能是电容性的。
    • 否,只有100欧姆的阻抗足够

    此致,

    林山民