This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR822:用于 I2C 从模式的文档

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR822, DS280MB810, DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074163/ds160pr822-documentation-for-use-in-i2c-slave-mode

部件号:DS160PR822
本主题中讨论的其他部件: DS280MB810DS160PR810

DS160PR822的数据表 参考了《DS160PR822编程指南》(SNLU279)。 我无法获得该文件。 我被推荐下载“DS280MB810 程序员指南(SNLU199)"。 我们已经获得了该文件,但它没有正确引用 DS160PR822的注册表地图。  

 DS280MB810的数据表有一个详细的部分,用于记录设备的注册表映射(第8.6节)。 本指南以 “DS280MB810 编程器指南(SNLU199)”作为补充,可以创建一个良好的文档包。  在 DS160PR822数据表(SNLS689)中,没有包含详细的寄存器映射的部分。 为了使用 I2C 从端口对设备进行编程,此类信息至关重要。 您是否能够提供正确反映 DS160PR822详细注册表和说明的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terej,

    请使用 DS160PR810编程指南(SNLU268)。 本文档也适用于 DS160PR822。 如果您无法访问本文档,请告知我们。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法访问。

    此致,特耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,特列,

    请向我发送一份朋友请求以及您的公司电子邮件地址。 我们可以为您提供这些和其他 Gen4设计文档的访问权限。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天发送了。 如果您需要更多信息,请告诉我!

    泰耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Terje,

    我们来通过朋友的请求电子邮件来讨论这个问题。

    此致,纳赛尔