This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT101:LVDS 至 LVPECL 问题和建议

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT101, SN65LVCP23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073384/sn65lvdt101-lvds-to-lvpecl-question-and-recommendation

部件号:SN65LVDT101
“线程: SN65LVCP23”中讨论的其它部件

团队,

我的客户有疑问。  

我们正在寻找一种方法,将来自 POF (塑料光纤)收发器(500-900mV 差动输出)的125Mbps LVDS 差动信号转换为 LVPECL PHY 输入(最小800mV 差动输入)。  这些电压范围与 TI 应用手册中的 LVDS/LVPECL 的以下定义一致。  注意这些定义为单端。

 

我们对 TI 的 SN65LVDx 系列零件感兴趣。  但是,我对数据表中显示的电压范围感到困惑。  我可能会误解 单端与差分等。 为什么声称具有 LVPECL 输出的部件只能输出高达750mV 的差分输出?

 

 你能给我们一些启示吗?

谢谢,

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    提到的应用说明显示了 LVPECL 的典型电压波动。  SN65LVDT101 仍在输出有效的 LVPECL 信号,但只能进行全摆动。 关键是要确保 LVPECL 接收器与 SN65LVDT101的输出电压摆动兼容。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,

    来自客户:

    “这个答案告诉我,这一部分不会在我们的应用程序中使用。  我们的 LVPECL 接收器要求最小输入电压摆幅为800mVpp 差,而 SN65LVDT101规定其输出最大750mVpp

     您或团队是否可以为这种水平转换 LVDS-LVPECL 翻译推荐其他任何部件?”


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有 SN65LVCP23,但如果只使用一个通道,则此设备可能无法很好地适应现有的客户设计。 这是一个双通道设备。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,

    客户认为他们需要比您提供的该部件更高的电压摆动… 我担心 V_OD 的最小值仍然太低。  ENET PHY 的 V_IDIFF 最小电压为800mV。 他们需要转换的信号具有500mV 至900mV 差分输出电压(峰值)。  我向您发送了一封包含数据表片段的单独电子邮件,以满足这些要求。

    请告诉我是否有 TI 解决方案可以解决此问题。

    谢谢,

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    我将通过电子邮件回复。