This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:关于“EDGE BOOST 和 DC BOOST”和“RX 灵敏度”

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073594/tusb216-about-edge-boost-along-with-dc-boost-and-rx-sensitivity

部件号:TUSB216

大家好,团队

 

我们想知道 TUSB216的功能

边缘增压和直流增压

-RX 灵敏度

 

---

[第1季度]

“边沿增压和直流增压”和“RX 灵敏度”对 USB 眼图模式有何影响?

我的理解如下。

我的理解是否正确?

 

[第二季度]

请告诉我们"边缘增压与直流增压"和" RX 灵敏度"的工作原理。

特别是,希望了解“RX 灵敏度”。

 

<我的理解>

 

 

---

 

此致,

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,隐藏,

    您的理解是正确的,增压设置可以提高高频和低频组件的眼睛高度/矫正。 RX 灵敏度可消除眼睛中的某些 ISI 抖动。 我无法在 e2e 上发布详细的操作理论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik-San,

    感谢您的及时回复和信息。

    此致,

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,隐藏,

    没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,隐藏,

    请告诉我您在哪里找到了这个数字吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     您可以在 TUSB216I 数据表的8.2.3“应用曲线”部分找到眼图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,Malik,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!