This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT2:VID 测试条件

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074284/sn65lvdt2-vid-test-condition

部件号:SN65LVDT2
“线程:ABS测试”中讨论的其它部件

各位专家:

我的客户询问 LVDS 接收器的 VID (差分输入电压)规格。 VID 被指定为最大1.0V (ABS 最大)和最大0.6V (推荐)。

从接收器测试情况看,它使用了0.8V VID 信号。

问题1. 为什么0.8V VID 高于测试的推荐值?

问题2. 如果 VID 违反了规范0.6V,会发生什么类型的故障?

此致,

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uchikosi-san,

    1.您参考的图像显示了 V_ID (非单端电压)的值,其绝对值为0.4 V。这不会超出规格。  

    2.如果 VID 太大,接收器可能无法正确响应输入的数据。