This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1780:3.3V 电源限制

Guru**** 2381440 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074501/sn65hvd1780-3-3v-supply-limitations

部件号:SN65HVD1780

您好,

我们正在使用 具有3.3V DC 电源的 SN65HVD1780收发器,并对可能发生的限制有一些疑问。  

1)可靠传输信号所用的电线/电缆最大长度是多少? RS485表示4000英尺,3.3V 电源是否会影响这一点?  

2)在数据表中,它表示收发器最多可以处理320个节点,但我认为这是使用5V 电源。 使用3.3V 电源时,收发器是否仍可以有多达320个节点? 我们的问题是,由于收发器“可以在低功耗应用中使用3.3V 电源并降低驱动器输出电压”,因此它可能无法处理太多。  

3)收发器是否仍符合 RS-485标准? 数据表显示“这些设备完全符合 ANSI TIA/EIA 485-A”,具有5V 电源,但3.3V 电源又如何? 我确信这是不可能的,因为 RS-485要求驱动器输出至少为1.5V,数据表中显示,在3.3V 电源下,|V_OD|通常仅为1V。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    粘土,

    有关 类似问题和答案,请参见本主题。

    现在,该线程并没有专门解决您的问题,但它确实解释了 RS485收发器上的3.3V 电源如何限制。

    1)我无法给出准确的长度,但由于电缆长度上的直流电压衰减,长度肯定会更短。

    2)节点限制更多地基于收发器的输入阻抗,该阻抗随电源电压变化。 您希望确保总线阻抗不低于54Ω Ω,并且由于两个120欧姆端接电阻器已将其置于60欧姆,因此节点的总数量将是每个节点的输入阻抗与端接电阻平行添加的一个系数。

    3)由于3.3V 的典型 VOD 为1V,而且 RS485标准在54Ω Ω 上至少需要1.5V,因此在技术上不符合 RS485标准,正如您所说的那样。 它仍将传输和接收 RS485数据,但总线上的电压较低。

    此致,

    埃里克·哈克特