This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:零件之间的差异

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535, PCA9555, TCA9555, PCF8575, PCF8575C, PCA9535, TCA9539, TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074149/pca9535-difference-between-parts

部件号:PCA9535
主题中讨论的其他部件:TCA9535TCA9555PCF8575PCF8575CPCA9555, , TCA9539TCA9539-Q1

您好,

我了解了不同的 I2C 和 GPIO 设备,并了解了这些部件 :TCA9535,PCA953, TCA9555,PCA9555, PCF8575C 和 PCF8575。

请您解释一下两者之间的区别是什么?

此致,

蒂穆尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂穆尔

    这些设备的 TCA 版本是对应 PCA 的较新版本。 这意味着 TCA9535是 PCA9535的较新且性能更好的版本,对于 TCA9555与 PCA9555也是如此。

    PCF8575具有一个电流源,用于在输出引脚处主动驱动高电压。 PCF8575C 没有此功能。 您可以在每个数据表中的“每个 P 端口输入/输出的简化示意图”图中看到这些差异。

    PCF8575:

    PCF8575C:

    最佳

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼,

    感谢你的回复

     PCA9535, PCA9555和 PCF8575之间有何区别?

    此致,

    蒂穆尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂穆尔

    TCA9555与 TCA9535相同,但包括内部 I/O 上拉电阻器,当配置为输入且未驱动时,该电阻器将 I/O 拉至默认高电平。

    PCF8575和 PCF8575C 与上述两个部件的关系并不密切。 有多种功能差异,最明显的是 PCF 设备不实施配置寄存器。 此外,TCA9539和 TCA9539-Q1具有重置引脚功能,而 PCFS 则没有。

    我建议您访问 ti.com/i2c 并单击“通用 I/O (GPIO)扩展器”,以使用产品组合并过滤产品。 例如,查看所有16针设备的此过滤器,您应该可以通过查看“功能”列轻松比较设备。

    最佳

    丹尼