This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:原理图回顾

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074483/tusb2036-schematic-review

部件号:TUSB2036

我们在总线供电的双端口设备中使用 TUSB2036。  

  • 永久连接一台设备
  • 一个设备可通过连接器访问
  • 6 MHz 晶体
  • 无外部内存

本页未显示 ESD 保护和过电流保护。

提前感谢你能抽出时间。

e2e.ti.com/.../USB_2D00_HUB_2D00_TUSB2036.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Davis,

    我建议为未使用的 OVERCURz 输入添加外部上拉。  此外,上游端口不应具有15K 下拉菜单,但应具有连接至 DP0PUR 的 DP 的1.5K 下拉菜单(请参阅数据表中的第9.2.2节)。  

    请注意,如果集线器被标记为总线供电,主机控制器可能会禁用集线器或下游设备(如果它认为没有足够的电源)。  即使主机上实际有足够的电源,也可能会发生这种情况。  主机 软件可能会对连接到总线供电集线器下游端口的设备实施较旧的 USB 规则,这些设备的电流限制为100 mA。

    此致,

    JMMN