This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJEVM:通过 FTDI 加载 TPS65988接收器配置问题

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073160/tps65988djevm-tps65988-sink-configuration-loading-through-ftdi-issue

部件号:TPS65988DJEVM
“线程:TPS65988”中讨论的其它部件

您好,

我需要在接收器配置中配置 TPS65988 EVM。 为了执行配置加载,我使用的是 FTDI ,但收到了以下错误消息。PL 告诉我们如何解决这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼莱什,

     您使用的 TPS65988是哪个版本?

    谢谢,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chuck,

    我们正在使用 TPS65988定制 GUI 版本:6.1.1和 TPS65988 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼莱什,

    我是根据您使用的是98DJ 变体的标题假设的。

    我们在达拉斯发生了一场重大的冰风暴,直到星期一,我才能够进入实验室来验证反应。

    我会给你更新。。。

    此致,

    卡盘