This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:最大迹线长度

Guru**** 2907450 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074027/ds80pci102-max-trace-length

部件号:DS80PCI102

TX 和 Rx 信号的最大轨迹长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在 PCIe Gen3上,我们预计每英寸损失约为0.8 dB。

    请注意 DS80PCI102数据表的表2。 设备在接收端最多可补偿35英寸 FR4。

    在 TX 设备上,信号增加12dB。 它是 DS80PCI102发射器上的接收器的一项功能,用于平衡传入信号。

    此致,纳赛尔