This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:关于锡触须测试

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073735/tca9517-about-tin-whiskers-test

部件号:TCA9517
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,支持团队。


您可以在下一页检查触须发生测试。

(https://www.ti.com/support-quality/environmental-info/lead-finish-tin-plating.html?keyMatch=WHISKER)

在上述测试中,TCA9517DGKR 支持以下哪四种导联框架材料?

(Cu194,Cu7025,TAMA2和 TAMAC4)

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San,

    引线框表面为 NiPdAAAAg,电镀材料为 Cu,但我无法找到它是 CU194还是 Cu7025。 我可以尝试找出答案,但对这些信息的需求是什么?

    此致,

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 埃里克先生:

    当我与客户联系时,他们要求我告诉我“潜在客户框架”的构成情况,以防万一。

    此致,

    干太郎海林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San,

    根据该表,无论材料如何,结果都是一样的,所以我对他们为什么需要了解材料有点困惑。

    此致,

    埃里克·哈克特