This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222E:Rin 有一个下拉菜单?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232, MAX3223, MAX3222, MAX3222E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074049/max3222e-rin-have-a-pull-down

部件号:MAX3222E
线程中讨论的其他部件:MAX3232MAX3223MAX3222

您好,

根据 D/S 中的9.2典型应用,RIN1/2下拉菜单位于设备外部。
我认为 MAX3232和 MAX3223有一个内部下拉电阻器,但 MAX3222有一个内部下拉电阻器吗?

在另一个线程中,我确认了答案,即 MAX3222有内部电阻。
请告诉我 MAX3222E 的相关信息。

此致,
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好,

    对于 MAX3222,Rin 具有符合 RS-232标准的5Kohm 内部下拉电阻器接地。  

    该设备的"E"版本增加了 ESD 保护电路,工作速度高达500kbps。

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler-San,

    非常感谢。

    Hiroshi