This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036

Guru**** 2874450 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074065/tusb2036

“线程”中讨论的其它部件:TUSB4020BITUSB2036

您好,

 

我想使用 TUSB2036,其中上游是来自英特尔 CPU 的 USB2.0端口(USB2_DP,USB2_DN)。

为了我的设计,我需要两个用于 WWAN 和 WiFi M.2应用的 USB2.0下游端口。

此设备是否适合我的应用?

巴西,  

Firas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Firas,

    请注意,TUSB2036是一个 USB 2.0全速集线器,容量为12 Mbps,而不是 USB 2.0高速集线器(480 Mbps)。  否则,是的,集线器将用于此应用程序。  如果需要 USB 2.0 HS,TUSB4020BI 可能是更好的选择。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了。 不幸的是,该集线器的一个端口将连接到需要 USB 2.0 FS 信号的 M.2 WiFi\BT 模块,但另一个端口将连接到 WWAN 模块,该模块显然需要 USB 2.0 HS 信号。  

    它们没有指定 WWAN 的速度。 我使用 的是 Sierra EM9191

    请告诉我我们是否有机会使用此设备。我们已经从  TUSB2036购买了4K PC。

    我们还能在什么最短时间内取消并订购 TUSB4020BI ?

    巴西,

    Firas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Firas,

    如果将 USB HS 设备连接到 USB FS 集线器,设备将连接,但带宽将限制为 FS。   

    您是否直接从 TI 订购了部件?

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过 TI 网站订购。  
    以 Nina Meltser 的名义。  
    公司名称为 Compulab。  
    我们以 @1.276 = 5,116美元的价格购买了4000件
    我没有订单,我明天就可以发送,但你能找到订单并立即取消吗? 情况紧急!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Firas,

    我无法访问购买系统,您需要在此处联系客户支持中心:  https://ticsc.service-now.com/csm

    此致,

    JMMN