This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:未使用的输入引脚

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074040/tic12400-q1-unused-input-pins

部件号:TIC12400-Q1

大家好,团队  

在 TIC12400-Q1中保留未使用的输入是否正常? 还是应该连接到地面?

此致,
纳文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳文,

    谢谢您提出这个问题。 TIC12400-Q1能够监控 多达24路输入。 TIC12400-Q1数据表的8.3.8.3部分 详细介绍了如何选择输入。

    禁用时,这些未使用的输入可以保持浮动。

    最佳

    丹尼