This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04-Q1:它是否也可以用于 DM,DP,CC1和 CC2引脚

Guru**** 2929490 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04-Q1, TVS0500, TPD1E10B06, TPD1E05U06, TPD4E02B04, ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073750/tpd4e02b04-q1-can-it-be-also-using-for-dm-dp-cc1-and-cc2-pins

部件号:TPD4E02B04-Q1
“线程”中讨论的其他部件: TVS0500TPD1E10B06TPD1E05U06TPD4E02B04ESD122

你好,埃里卡,  

我希望你们做得好。

我想将我的设计置于 ESD 保护。 因此,我实现 了 TPD4E02B04-Q1 ESD 保护二极管。  

但是我没有做高速设计。 我只对 USB Type-C 端口进行 USB 充电。 (DCDC 转换器,USB 2.0)。

该二极管还可以用于 DM,DP,CC1和 CC2引脚吗?

我之所以坚持使用这种二极管,是因为它是双向的。 其他则是单向的。

最佳

Mehmet ÇOBAN