This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:PCI2050BIZHK 对 PCI2050BIZWT

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074000/pci2050b-pci2050bizhk-vs-pci2050bizwt

部件号:PCI2050B
“线程:测试”中讨论的其它部件

尊敬的技术支持团队:

PCI2050BIZHK 和 PCI2050BIZWT 是否相同的裸芯片?

数据表包含两个软件包,但其规格似乎相同。

https://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/pci2050b.pdf?ts=1643688880328&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FPCI2050B

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ZHK 是一 种 MicroStar BGA 封装,使用覆层 nfBGA 封装(ZWT)进行了重新设计。 nfBGA 封装提供数据表等效的电气性能和数据表等效或更好的散热性能。 它提供与 MicroStar BGA 相同的 X 和 Y 尺寸,并提供引脚到引脚和占地面积的兼容性。  

    有关详细信息,请访问 https://www.ti.com/lit/ug/sllz077/sllz077.pdf。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢你的回复。 我知道包装和 电气性能  相当或更好。

    如果我从 PCI2050BIZHK 更换为 PCI2050BIZWT,我是否应该在系统上再次测试以查看我的应用程序是否有问题?

    如果 PCI2050BIZHK 和 PCI2050BIZWT 完全相同或更好,则最好忽略验证。

    此致,

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    两个封装之间的电气性能相当,因此在从一个封装更改为下一个封装时,我看不到任何性能问题。 但我仍会做一组有限的测试,只进行两次检查。

    谢谢

    大卫