This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232EVM:寄存器读数始终返回0xFFFF

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073725/tlk10232evm-registers-reading-return-0xffff-all-the-time

部件号:TLK10232EVM
“线程:TLK10232”中讨论的其它部件

您好,为什么我的 TLK10232板在按“应用更新”时为所有寄存器返回0xFFFF?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在研究这一问题,并将在明天提供最新信息。

    谢谢,
    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    听起来您正在使用 TI GUI。 这是正确的吗? 您尝试应用哪些更新和/或 SerDes 配置设置? 如果与 SerDes 板建立了正确的 USB 通信,我们通常永远不会发现 GUI 出现此类问题。

    谢谢,

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我可以解决这个问题。  TI GUI 中的 PRTAD 与主板不匹配。 谢谢你。