This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC184:MAX483ECPA+的交叉引用

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500, THVD1410, SN65LBC184, THVD1510, THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073849/sn65lbc184-cross-reference-for-max483ecpa

部件号:SN65LBC184
“线程”中讨论的其它部件:THVD1410,THVD1500 THVD1510THVD1400

您好,

你好。 客户能否使用 SN65LBC184替换 Maxim 部件 MAX483ECPA+。 在我检查 BOM 和交叉参考工具时,SN65LC184没有被列为 MAX483ECPA+的替代产品,而是被列为 THVD1410,THVD1500,THVD1510。 但到目前为止,这三种设备在我们的库存中不可用,但 SN65LBC184有库存。 使用 SN65LBC184替代 MAX483ECPA+有何利弊。 这三种设备的优缺点在 材料明细表和交叉参考工具上有何建议? 作为替代方案,上述设备中的最佳选择是什么? 请给出建议。 非常感谢。

https://bomcross.ti.com/en/search?searchTerm=MAX483ECPA%2B

www.ti.com/.../compare.html

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    SN65LBC184作为 MAX483ECPA+的 P2P 替代产品将起作用。 LBC184在 RS-485总线上具有更多的输入电压范围, 并且驱动强度与 Maxim 设备类似。 在列出 SNx5系列之前,交叉参考工具将始终选择更多更新的部件(THVD1410,1500,1510)。 这三个部分都将作为 P2P 替代。  

    THVD 系列的主要区别如下:

    THVD1400 VCC 电源范围为3.3V ~ 5.0V

    THVD1500 VCC 电源电压高达5V

    这些是成本较低的设备。

    THVD1410和 THVD1510的各自系列具有相同的电压供应,但具有更高的 ESD 保护(+/-18kV IEC),因此成本增加。  

    我在这里附上了一份传单,以了解有关设备的更多详细信息。

    CFS 文件/__key/communityserver-discussion-components-files/138/8463.RS_2D00_485-Hero-Device-Flyer.pdf

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线,

    SN65LBC184是 Maxim 设备的理想替代品。 与 THVD1410,THVD1500和 THVD1510相比,最大的差异是故障保护略有降低(与 THVD 设备上的+/-18相比,故障保护水平分别为+/-15和+/-18),并且只能达到250kbps,THVD 设备的容量为500kbps。 但 Maxim 设备只能传输250kbps,因此这应该是一个模拟点。

    如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    此致,

    埃里克·哈克特