This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD09:SN65HVD09未使用的输入和输出引脚的终止

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073870/sn65hvd09-termination-of-unused-input-and-output-pins-of-sn65hvd09

部件号:SN65HVD09

您好,

我计划使用 SN65HVD09收发器芯片,我正在使用6个通道,但我不打算使用3个通道。因此,应该对未使用的输入和输出针脚执行什么操作,以便正确操作设备。目前,我将使用 DE/RE#针脚(连接)将未使用的通道配置为输出针脚 我的输入将被定义。请说明这是终止设备输入和输出的正确方法。

此致,

拉梅什·莫斯皮里·I.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如第2页的表格所示,所有引脚都有内部上拉/下拉电阻器,因此您可以将其保持打开状态。

    您可以使用接收模式节省一些电量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉梅什,

    根据第16页脚注之一和第14页示意图中的数据表,BSR,/CRE,A,DE, 和/或 RE 具有 VCC 的内部上拉电阻器。 CDE0,CDE1和 CDE2具有内部下拉电阻器。

    如果将 RS-485总线配置为输出,则不需要外部连接,并且可以保持浮动。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    泰勒