This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:MPI DSI-LVDS 桥接输入时钟频率

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073351/sn65dsi83-mipi-dsi-lvds-bridge-input-clock-frequency

部件号:SN65DSI83

您好,

问题1:

我们 计划在  设计中使用 DSI-LVDS 网桥 SN65DSI83。 LVDS 时钟(A_CLKP/A_CLKN,DSI-LVDS 桥接 IC 的输出)频率为 69MHz。 DSI-LVDS 桥接 IC 的典型输入时钟(DACP /DACN)频率是多少?

显示模块:10英寸 WXGA (1280x800) LCD 面板  

问题2:

MIPI 显示  MIPI DSI 显示模块建议的典型电缆长度(FFC FPC 带状扁平电缆)是多少?

在我们的应用中,显示模块需要至少20厘米的电缆。 应用程序处理器具有 MIPI DSI 端口。 这是否更好地使用 MIPI 显示模块或 LVDS 显示模块(使用 MIPI-LVDS 桥接 IC)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 您是否计划对 SN65DSI83使用 REFCLK 或 DSI CLK?   将中心扩展 CLK 输入传递到 REFCLK 或 DSI CLK,然后传递到 LVDS CLK 输出 A_CLKP 和 A_CLKN,或 B_CLKP 和 B_CLKN,或两者。  数据表的7.3.1节介绍了如何配置时钟输出:

    2.您能否提供系统的方框图?  最大电缆长度将取决于信号速度以及 PCB 轨迹/连接器的数量。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jamin 的及时回应!

    如上所述,我们正在使用  DSI CLK (DACP/DACN)。 下图屏幕截图 附于下方 -

    18位 RGB 格式,DSI 4通道数据,帧速率=10 fps,显示分辨率=10英寸 WXGA (1280x800)  

    如果 LVDS 时钟速度为69MHz,DSI 信号速度将是多少?

    方框图:

    选项1:

    LVDS 数据速度将是 DSI 通道数据速度的一半,因为选项1具有4通道

    选项2:

    18位 RGB 格式,DSI 2通道数据,帧速率=10 fps,显示分辨率=10 英寸 WXGA (1280x800)  

    什么是 DSI 信号速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们将在周中审查您的问题并做出回应。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 JMMN,我们非常感谢您的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请确保 DSI 输入上的线路时间符合 LVDS 输出上的线路时间要求。 对于线时间计算,您可以参阅本应用手册中的问题7和8。

    www.ti.com/.../slla356.pdf。

    谢谢

    大卫