This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:ESD 数据请求

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073727/sn75176b-esd-data-request

部件号:SN75176B
“线程”中讨论的其它部件:THVD1550

您好,支持团队。

《资格摘要》中,ESD- HBM 和 CDM 的结果被描述为“参见数据表”。
但是,数据表不显示 ESD 的结果。


请告诉我 SN75176BPSR 的 ESD 数据(HBM 数据,CDM 数据)。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yutaro,

    我查看了数据表,但找不到关于 ESD-HBM 和 CDM 的这一部分。 我在许多年前检查了一些资格摘要,但无法找到 ESD 测试信息。 我知道此帖子没有确切的部件号,但您可以在下面的帖子中查看 ESD 信息。 它具有 WSON,SOIC,HBM 和 CDM 数据的 ESD 信息。  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649560/sn75176b-sn75176b-esd-level

    看到 ESD 保护已得到改进,我建议用 具有更好内部 ESD 保护的 THVD1550替换此设备。  

    此致,

    泰勒