This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:仅使用偶数像素时的配置

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073406/tfp401a-configuration-when-only-even-pixel-used

部件号:TFP401A

大家好,团队  

客户希望在仅为 TFP401A 使用偶数像素时确认配置。  

1.如果   客户只想使用偶数像素,只连接 QE[0:7],QE[8:15],QE[16:23]针脚,而不连接 QO[0:7],QO[8:15],QO[16:23]针脚是否正确?

2.如果1.正确,数据表将显示“在1像素/时钟模式下不使用,且保持较低。”对于 QO[0:7],QO[8:15],QO[16:23]。 客户应该将这些引脚直接连接到 GND,还是通过电阻器更好地连接到 GND? 如果需要电阻器,您能否告诉我每个电阻器的建议值?  

谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DVI RX 输出可通过引脚“像素”进行配置。 当像素为低时,RGB 数据(奇数和偶数像素)将以24位(QE[23:0])输出。 当像素为高时,RGB 数据在48位(QO[23:0]和 QE[23:0])上被奇数/偶数分割。  TFP401A 不能只使用偶数像素。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。  

    感谢您的更正。  

    客户正在使用1像素/时钟模式,他想知道 当他们使用 1像素/时钟模式时,他们应该如何处理 QO[23:0]针脚。  

    数据表显示“在1像素/时钟模式下,不使用且保持低水平。”对于 QO[0:7],QO[8:15],QO[16:23]。 客户应该将这些引脚直接连接到 GND,还是通过电阻器更好地连接到 GND? 如果需要电阻器,您能否告诉我每个电阻器的建议值?  

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将未使用的 QO 引脚直接绑在地面上。

    谢谢

    大卫