This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:开机顺序

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073792/pca9535-power-on-sequence

部件号:PCA9535

您好,

我对开机顺序有疑问

我该如何为他的设备供电?

从本节8.2.1“通电重置”中的数据表中,它表示电源直接应用于 Vcc,然后 Vcc 必须降低到0.2V 并恢复到工作电压。

按照我的理解,此操作是否是正常操作条件所必需的,以便重置设备?

我不知道如何实现这一点,因为有其他设备连接到 Vcc 导轨,我不能只是将其拉低以用于此特定设备

此致,

蒂穆尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该节指出:

    必须将 VCC 降低至0.2 V 以下,然后再将其恢复至工作电压,以执行电源重置循环。

    如果您不想执行电源重置循环,则无需降低 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了澄清,我可以直接将5V 连接到 Vcc,设备应该运行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。