This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:关于 TCA9517 VLO-Vilc

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073104/tca9517-about-tca9517-vlo-vilc

部件号:TCA9517

您能否按以下方式回答我们的问题

①We 想知道以下各项的规格

・Vol-Vilc max

最小・Vilc

②Relationships 在 Vilc,Vol-Vilc 和 Vol 之间

③TCA9517 对主设备和从设备与 A/B 的连接有任何限制

FY!

e2e.ti.com/.../Questions_5F00_for_5F00_TCA9517_5F00_Bside.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="407034" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073104/tca9517-about -tca9517-VLO-vilc"]

    ①We 想知道以下各项的规格

    ・Vol-Vilc max

    最小・Vilc

    [/引用]

    ViLc 是我们通过设计保证的规范。 我已经浏览了表征数据,发现该技术指标在温度和电压方面的差异仅为5mV。

    由于 ViLc 在0.4 V 时相当一致,您只需使用数据表中的 Vol spec 作为最大值来计算最大值。 最大音量为0.6V,因此较大的值约为0.2V

    [引用 userid="407034" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073104/tca9517-about -tca9517-VLO-vilc"]②Relationships,Vilc,Vol-Vilc 和 Vol 之间

    VolB 是设备在 B 侧行驶时的静态偏移量。

    ViLc 是我们所说的电压,B 侧的输入电压必须在有争用时(当 A 驱动线路时)从 B 驱动低电压到 A。 注意:B 侧的外部驱动器必须驱动 ViLc 下方的线路,即使在没有争用的情况下也是如此,以确保 B 侧可以保持从 B 到 A 的低电平  

    Vol-ViLc 只是输出和输入之间的边界(意味着 B 侧不应锁定自己过低,或者如果 VolB 大于 ViLc,则暂时驱动一侧过低,系统设计人员应确保噪音不会驱动 ViLc 以下的 VolB)

    [引用 userid="407034" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073104/tca9517-about -tca9517-VLO-vilc"]③TCA9517对 主设备和从设备与 A/B 的连接有任何限制

    设备不知道或不关心两侧是否有 I2C 控制器设备或 I2C 目标设备。 设备的唯一限制是 B 侧,我们不想在 B 侧连接其他静态电压偏移设备。 我也不建议在 TCA9517的 B 侧放置带上升时间加速器的设备。

    -鲍比