This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:SN65HVD72

Guru**** 2929570 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073672/sn65hvd72-sn65hvd72

部件号:SN65HVD72

根据之前的讨论,泰勒·汤森答道:“这两种波形显示了两种不同的设备/驱动器。 SN65HVD7x RS-485收发器没有内置偏移,如第二个示波器捕获中所示。" 然而,当我模拟 TI PSpice 中的芯片时,我会得到一个显示偏移量的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    请具体说明偏移的含义吗? 我认为这是指 A 和 B 的共模或平均电压,但我想肯定。

    您在此处所示的模拟具有一个共模,约为1.4伏,作为2.3V 至0.5V 之间的 A 和 B 驱动,差分为1.7伏。 这是相当典型的情况,我们所期望的是基于通用模式的 Vcc/2数据表规格以及负载之间1.5V - 2.0V 的差动输出。  

    对于上一个 POST,我们看到第一个和第三个示例具有接近2.0V 的共模和1.5V 的差分。 它们也与数据表规格一致。 另外请记住,此处的 VCM 测量值可能会受到地面移动的影响,因此,与收发器相关的范围接地连接可能会对此处产生影响。 这可能解释了为什么2.0V 共模比我们在模拟中看到的更大。  

    对于上一个 POST (差分较小的波形)中的第二个示例,A 和 B 通道上的高电平输出似乎要低得多,而低电平输出与其他波形保持一致。 这种较低的高电平输出降低了共模(1.6V)以及产生的信号的差动输出电压(0.8V)。 虽然这种共模仍在指定范围内,但差压太低。 由于 RS-485信号的数据依赖于此差分,因此这会严重影响信号的完整性,因此应加以解决。 通常情况下,由于 A 和 B 线路之间的总线过载且电阻小于54欧姆,差速器会下降。 在这种情况下,这似乎不是真的,因为另一个收发器能够以1.5V 的有效差分驱动相同的总线条件。 因此,我们怀疑振幅较小的设备可能无法正常运行,或者不是 SN65HVD72数据表指定的设备。 如果您能够为这两套设备提供批次跟踪代码(包括在发货标签上)或其顶部标记,我们可以在系统中查找它们并确认代码与我们的记录匹配。  

    请告诉我您是否还有其他疑虑,以及您是否还有其他问题。  

    此致,
    埃里克·肖特