This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:支持 HDMI

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A-Q1, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073568/tfp401a-q1-support-for-hdmi

部件号:TFP401A-Q1
“线程”中讨论的其它部件: TFP410

您好 TI 团队  

我们计划将此 IC 用作新设计的 HDMI 发射器,我们有以下查询,请在这些问题上获得帮助  

1)作为 DVI 模式和 HDMI 模式运行时是否需要任何设置?

2)支持版本的 HDMI? 这种支持是1.4还是2.0?

3) HDMI 需要任何采用者许可证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TFP401A-Q1是 HDMI 接收器,而 TFP410是 HDMI 发射器,您是否需要-Q1选项?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫  

    我们正在寻找工作范围为-40至85 C 的 HDMI 接收器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    TFP401A-Q1仅符合 DVI 1.0规范。 它可以支持 HDMI,但仅支持1080p,HDMI 流也不能包含音频。

    DVI 和 HDMI 之间的电信号相同,因此 DVI 和 HDMI 模式之间没有设置差异。

    有关采用者许可证的信息,请咨询 HDMI 机构。

    谢谢

    大卫