请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP83822I 您好,
我正在测试一种情况,即 DP83822i PHY 未连接到以太网控制器,即 Tx,Rx 和其他引脚未通过 RMII 连接到以太网控制器。
我可以使用 MDIO 从其寄存器中读取和写入数据, 但是,当我通过网线将其连接到 PC 时, 自动协商链接伙伴能力注册表(ANLPAR )中未设置合作伙伴能力,并且所有 LED 都不会改变其状态。即使 PC 上的 ethtool 也不会显示链接状态的任何变化。
我想问一下,即使没有以太网控制器通过 RMII 接口连接到 DP83822i,DP83822i 是否可以发送和接收广告并自行配置? 换言之,独立的 DP83822i PHY 能否在自动协商模式下通告和配置自身?
请提前感谢